在时间函数中使用时间参数

时间参数可以按任何顺序包含以下选项:
  • 星期几 [Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri 或 Sat]
  • 月 [Jan、Feb、Mar、Apr、May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov 或 Dec]
  • 日 [1 - 31]
  • 年 [1980 - 2100]
  • 时 [00: - 23:]
  • 分钟 [:00 - :59]
要执行定期求值,请使用不完整的时间参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal