示例:时间函数

TIME("sun feb 12 2006 14:30")
当正好是 2006 年 2 月 12 日星期日下午 2:30 时返回 1;否则返回 0。
AFTER_TIME("sun feb 12 2006 14:30")
在 2006 年 2 月 12 日星期日下午 2:30 之后第一次对表达式进行求值时返回 1。
从该时间点开始表达式继续返回 1,但因为只有在表达式从 False 更改为 True 时才会触发操作,所以只触发一次操作。
BEFORE_TIME("Feb 12 2006")
当日期不是 2006 年 2 月 12 日时返回 1;当日期是 2006 年 2 月 12 日或之后时返回 0。
INTERVAL("1 min")
如果从表达式上次返回 1 之后过了 1 分钟,则返回 1,否则返回 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal