时间函数

时间函数可检查系统时间。这些函数使用时间或时间间隔参数。时间或时间间隔参数外必须加引号。
下表列出了时间函数:
函数
返回值
TIME
("
时间
")
当指定的时间是当前时间时返回 1 (True)。
BEFORE_TIME
("
时间
")
当表达式在指定的时间之前进行求值时返回 1 (True)。
AFTER_TIME
("时间")
当表达式在指定的时间之后进行求值时返回 1 (True)。
INTERVAL
("
间隔
")
当已经过指定的时间间隔时返回 1 (True)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal