示例:时间参数

以下所有参数都表示相同的日期和时间,并且都是有效的时间参数:
"fri aug 11 2006 17:00"
"fri aug 11 2006 17: :00"
":00 aug 11 fri 2006 17:"
小贴士:
由于未检查日期的有效性,因此如果 2008 年 8 月 11 日不是星期五,则不会检测到此错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal