左移运算符

左移运算符 ( << )
按右侧操作数中指定的数量移动左侧操作数中的位。左侧的位消失,右侧将移入一个 0。
如果左侧的位是 1,则会发生溢出,并显示错误消息。要防止此类情况发生,请在表达式中使用按位与 (&) 运算符。
例如,
(dev << 1) & 65535
,其中 65535 的二进制形式为
1111 1111 1111 1111
,
dev
为其值将左移的标签名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal