右移运算符

右移运算符 ( >> )
按右侧操作数中指定的数量移动左侧操作数中的位。右侧的位将消失。
左侧将移入 0 或 1,具体取决于整数有符号还是无符号。对于无符号整型,总是将 0 移动到左边;对于有符号整型,当数字为正数时移动 0(即,最左边的符号位是 0),而当数字为负数时移动 1(即,最左边的符号位是 1)。换句话说,对于带符号的整数,将始终保留数字的符号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal