格式化表达式

表达式可以包含制表符、新行字符和多个空格。用于格式化表达式,以便其易于理解。按
Ctrl
+
Tab
可在图形画面的动画对话框中的表达式中插入制表符。
例如,可以将 Else 与相应的 If 对齐,从而更容易理解逻辑。还可以移除多余空格和换行符,以最大程度利用编辑器空间。
小贴士:
不允许标签名称、关键字、函数名称或函数引数跨多行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal