使用 Symbol Factory 中的对象

Symbol Factory 提供了大量图形对象,您可在图形画面中使用这些对象。
要使用 Symbol Factory 中的对象:
  1. 打开要放入对象的图形画面。
  2. 打开 Symbol Factory。
  3. 在
    分类
    面板中,选择图形类别。
  4. 单击图形的缩略图即可将其选中。
  5. (可选)对于增强符号,可编辑图形的颜色或某部分。
  6. 单击上下文菜单中的“复制”选项,复制为所需格式。
  7. 将图形粘贴到画面上的图像对象或图形画面。
    可以将基本符号从 Symbol Factory 直接拖动到图形画面。
    还可以将符号导出为多种文件格式。
如需了解更多信息,请单击 Symbol Factory 中的
帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal