选择文本字体

可以在创建文本前后选择字体,也可以更改任何对象的字体,包括显示数据的对象或具有标题的对象。
选择文本的字体、样式、大小和颜色时,请谨记以下设计准则:
  • 选择专用于屏幕阅读的字体。例如 Arial、Arial Narrow、Trebuchet MS 和 Verdana。可以从 Microsoft Typography 网站免费下载这些字体以及其他字体。
  • 建议使用 TrueType 和 OpenType 字体,因为这两种字体可轻松调整大小而不会影响文本质量。
    不建议使用光栅字体(如 Courier、Microsoft Sans Serif、Small Fonts 等),因为它们可能无法随着画面调整而正确调整大小。
  • 只需选择一种或两种字体,并将它们用于应用程序中的所有图形画面。
  • 选择一种便于阅读的字体大小。测试字体大小,使其与屏幕分辨率相适应,以便操作员在运行时可以看到文本。
  • 为节省屏幕空间,可使用 Arial Narrow 这类紧凑字体,这种字体每行可以容纳更多字符,而不会减小字体大小。
  • 相比 serif 字体,Sans-serif 字体在字体较小以及屏幕分辨率较低的情况下更便于阅读。例如,常规文本使用 Arial 而不使用 Times New Roman。
  • 使用对比度较高的颜色组合(如蓝底黄字),而不选用对比度较低的颜色组合(如,绿底黑字)。
  • 使用含义易于辨识的颜色。例如,在某些国家/地区,红色和绿色通常表示停止和启动。
    指定“停止”按钮仅使用红色,而“开始”按钮仅使用绿色,以保持颜色含义的一致性。
  • 确保图形画面中使用的字体已安装在运行画面的所有计算机上。
    如果某种字体未安装,Windows 会用另一种已安装的字体进行替换,替换后的效果可能会不如人意。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal