更改文本对象的外观

文本对象的
文本属性
对话框用于更改其内容、字体、颜色、样式和其他属性。
小贴士:
画面中两种大小的字体被视作两个单独的字体。如果画面中有很多截然不同的字体,则会降低其整体性能。
要更改文本对象的外观:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“图形”编辑器中,右键单击文本对象,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    文本属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,可根据需要更改选项。
    小贴士:
    也可以通过选择文本对象,然后拖拽手柄直至达到所需大小,来更改文本大小。
    还可以使用
    Ctrl
    键和
    +
    键增大字体大小,或使用
    Ctrl
    键和
    -
    键缩小字体大小。
  3. 在
    通用
    选项卡中,可根据需要更改大小、位置、名称、工具提示文本和可见性。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal