“文本属性”对话框

下表所示为
文本属性
对话框中的选项。
选项
属性
文本
键入文本对象的文本。如果插入嵌入式变量,则会在文本字段中显示嵌入式变量语法,但变量的文本会在运行期间显示在文本对象的表面。
插入变量
将嵌入式变量添加到文本。单击
插入变量
,然后选择要在文本对象中插入的变量的类型。在对话框中,指定变量的详细信息。设置嵌入式变量后,语法会显示在文本字段中。
字体
键入要使用的字体名称或从列表中进行选择。
大小
选择字体大小。可用的大小取决于所选的字体。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定文本的字体样式。
背景色
此框显示默认或当前的背景色。单击此框以选择其他颜色。仅当背景样式为纯色时,背景色才可见。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
前景色
显示默认或当前的前景色。单击可选择其他颜色。
调整大小
如果在运行时调整对象大小时对文本进行缩放以适应对象大小,选中此复选框。如果未选中此复选框,则
自动换行
选项适用。
自动换行
如果希望标题或消息在新单词的开始位置开始新一行,请选中此复选框。
如果未选择此复选框,则当达到最大文本长度时,将在下一行继续标题或消息,即使当时正处于词或数字的中间。
只有当未选择
调整大小
时,自动换行才适用。
对齐
单击按钮以指定文本在对象上的位置。
背景样式
选择对象背景是纯色还是透明。如果背景样式为透明,则文本对象的内容(实际字)将显示在文本对象(即画面对象或其他对象)后的一切背景上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal