复制状态属性

使用
复制状态设置
对话框指定要复制的状态属性。当粘贴时,可以将复制的状态属性粘贴到另一个状态或对象的所有状态。选定属性会复制到新状态。
要复制状态属性:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,双击画面上的对象以打开其属性选项卡。
  2. 在
    状态
    选项卡的
    选择状态
    列表中,单击要复制其属性的状态,然后单击
    复制
    。
  3. 在
    复制状态设置
    对话框中,选中要复制的属性旁的复选框,然后单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal