互锁型按钮在运行时的工作方式

当操作员按下互锁型按钮时,会将按钮从状态 0 更改为状态 1,并将按钮值发送到数据源。当操作员按下另一个互锁型按钮时,会将按钮从状态 0 更改为状态 1,并将按钮值发送到数据源,而第一个按钮将被设置回状态 0。
在运行时打开画面时(包括在重启设备后启动画面),应用程序会读取值连接。如果该值与按钮值匹配,则按钮将设置为状态 1。否则,按钮将设置为状态 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal