示例:使用互锁型按钮

在本示例中,互锁型按钮控制导向装置的位置,该装置将瓶子从主传送机导至三个辅助传送机之一。每次只能运行一个辅助传送机。
  1. 创建互锁型按钮,将状态 0 的背景色和边框颜色设为红色,状态 1 的设为绿色。
  2. 将状态 0 和状态 1 的标题设为“传送机 1”。
  3. 将标签分配到值连接。
  4. 复制互锁型按钮,并粘贴其他两个副本。
  5. 对于第一个副本,将按钮值属性更改为 1,状态 0 和 状态 1 的标题更改为“传送机 2”。
  6. 对于第二个副本,将值属性更改为 2,状态 0 和 状态 1 的标题更改为“传送机 3”。
    当操作员按下这 3 个互锁型按钮之一时,按钮的值属性写入值连接。数据源将记录数值变化,相应的传送机会变成活动的传送机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal