创建垂直滑块

动画
菜单中的
垂直滑块
选项用于创建可控制指定标签值的图形对象。可以使用垂直滑块动画定义对象的路径,然后使用鼠标沿其路径垂直移动对象。将对象的像素位置转换为写入标签的值。
如果标签拥有由滑块动画输入的值,该标签可以在表达式中使用,以将动画附加到另一对象或对象组。如果标签值经外部更改,滑块的位置也将改变。
可以将水平和垂直滑块动画附加到同一对象。
要创建垂直滑块:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,绘制一个将作为滑块的对象。也可用于绘制对象,例如代表滑块移动路径的线条或矩形。
  2. 右键单击对象,然后选择
    动画
    >
    垂直滑块
    。
  3. 在
    垂直滑块
    选项卡中,指定以下属性:
    • 标签
    • 表达式范围
    • 垂直偏移量
      小贴士:
      还可使用“对象智能路径”定义滑块的运动范围。
      标签值将与滑块在由最小和最大垂直偏移量所定义的路径中的垂直位置成比例。如果对象位于路径中间,则标签值将介于最小和最大标签值的中间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal