“垂直滚动条”选项卡

下表显示了选项卡中的选项。
选项
描述
标签
指定将写入值的标签的名称。
表达式范围
设置标签的最小值和最大值
使用标签的最小和最大属性值
如果在“表达式”框中指定了一个标签,单击此按钮可使用标签的最小值和最大值定义值的范围。此选项仅适用于可以定义最小值和最大值的标签,如 HMI 标签。
使用常量
要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
从标签读取
要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。之后不会再次读取标签,也不会更改最小值和最大值。
垂直偏移量(像素)
偏移量是指对象相对于某一起始点的位置。选择对象后,其位置被视为起点,偏移量为 0。
最小值
以像素为单位指定滑块路径开始的偏移量,或选择滑块并将其移至该位置。单击此复选框。
最大值
以像素为单位指定滑块路径结束的偏移量,或将对象拖至该位置。单击此复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal