“切换开关属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
标签
指定将成为切换操作接受者的标签的路径和名称。
形状
为切换开关选择形状:圆角矩形药丸形状、复选框或单选按钮。
状态:关
  • 背景
    :指定切换开关关闭状态的背景颜色。
  • 滑块
    :指定关闭状态的滑块颜色。
  • 文本
    :指定要针对关闭状态显示的文本。它最多支持三个字符。该文本不适用于复选框或单选按钮形状。
状态:开
  • 背景
    :指定切换开关开启状态的背景颜色。
  • 滑块
    :指定开启状态的滑块颜色。
  • 文本
    :指定要针对开启状态显示的文本。它最多支持三个字符。该文本不适用于复选框或单选按钮形状。
表达式
输入将在运行时评估为
True
(任何非零值)或
False
(零)的标签名称或表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和/或位运算符以及函数。标签名称本身可用作表达式。
表达式 True 状态
选择表达式返回
True
时对象是处于禁用状态还是启用状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal