切换开关属性 - 电子签名选项卡

下表显示了
电子签名
选项卡中的选项。
选项
描述
确认和电子签名设置
选择选项来配置将值写入标签前的确认类型。
  • 无需确认
  • 需要确认
  • 需要电子签名
  • 使用变量
    ,使用标签或参数来确定确认类型。
备注
输入自定义消息,运行时如果使用切换开关对象切换新标签值,该消息将会显示在
诊断列表
中。这有助于在大量诊断消息中监控和识别更改标签值的操作。
在设计时,可以为备注配置多种语言。但是,仅以默认语言记录备注消息。例如,应用程序配置了三种语言,备注消息也配置了这三种语言。如果应用程序的默认语言为英语且当前语言为中文,则备注消息以默认语言英语进行记录。
以下占位符可用:
  • /C
    用作当前值的占位符。
  • /N
    用作新值的占位符。
例如,有关打开或关闭电机的消息可以是
将电机状态从 /C 切换为 /N
。
如果要切换通过
插入标签
选项添加的扩展标签属性的语言,请在插入的标签之前无空格使用
/L
。
提示
:分号(;)是 FactoryTalk View SE 的保留字符。如果要在备注消息中使用分号,必须用双引号将其括起来。
插入标签
单击并从
标签浏览器
中选择要插入到
备注
框中的标签。标签值将在
诊断列表
中显示为自定义消息的一部分。
对于较长不容易识别的标签,可使用扩展标签属性,例如
{/Line1_Data::[CookieLine]Motor.@Description}
,以便在消息中包含标签描述。还可以在消息中使用标签占位符,例如
#1
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal