字符串显示属性 -“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
表达式
键入将返回要在画面中显示的字符串的表达式。“表达式”框下方的按钮用于显示其中可使用的元素。
检查语法
单击此按钮可检查所输入的表达式的语法。
对齐
选择左对齐、居中或右对齐。
下表显示了
常规
选项卡中
尺寸
下的选项。
选项
描述
宽度
此字段中的值是您所绘制的矩形的宽度。要更改此值,请键入字符串显示所需的字符数。请确保其长度足以容纳表达式的结果。
高度
此字段中的值是您所绘制的矩形的高度。要更改此值,请键入字符串显示所需的行数。
下表显示了
常规
选项卡中
字符
下的选项。
选项
描述
偏移量
选择一个介于 0 与字符串长度之间的数字。此数字可决定将显示的字符串的首个字符。您可以显示整个字符串、部分字符串、或在不同字段中显示字符串的各个部分。
示例:使用偏移量
您有个字符串标签的长度为 12 个字符。前八个字符包含标签地址,后四个包含其状态。如需仅显示状态,请将字符偏移指定为 8。字符串的地址部分不会显示。要单独显示地址,则请创建另一个字符串显示对象。在“表达式”字段中指定同一标签名称。将框的长度指定为 8,偏移指定为 0。这将显示字符串的地址部分,而不会显示状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal