创建雷达图表对象

雷达图表是用作多参数数据比较工具的图形。雷达图表使用雷达系列创建,可将数据呈现为从中心辐射出的一系列线。使用雷达图表可比较多个数据点并识别不同类别的变化。
创建雷达图表对象
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的图形编辑器中,打开一个画面。
  2. 在工具箱上选择
    高级
    >
    雷达图表
    。
  3. 在画面中,拖动鼠标绘制雷达图表对象应有的近似大小。
  4. 在
    雷达图表属性
    对话框的
    常规
    选项卡上,选择
    雷达图表设置
    。
    1. 在
      通用
      选项卡上,配置雷达的类别、系列及其关联标签。
    2. 在
      外观
      选项卡上,配置图表背景、雷达形状、雷达外观、数据点的小数位和刷新率。
  5. 选择
    预览
    以查看配置的雷达图表。
  6. (可选)选择
    设置为默认值
    ,将当前配置保存为要创建的对象的默认配置。
  7. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal