雷达图表 -“通用”选项卡

使用此选项卡可配置雷达的类别、系列、关联标签和线条外观。下面显示了该选项卡中的选项。
小贴士:
选择对话框右侧的
预览
可查看所配置的雷达图表。
选择
设置为默认值
可为要创建的雷达图表保留当前配置。
选项
描述
图表标题
配置图表标题及其字体、大小、样式和颜色。
系列计数
指定雷达图表上的系列数。系列是可供比较的一组数据点。
支持的最大系列计数为 6。
类别计数
指定雷达图表上的类别数量。每个类别表示一个轴。可在定义的类别之间比较系列。
支持的最大类别计数为 50。
通用
类别
指定每个类别的名称。
最小值
指定类别的最小值,即雷达图表的中心点。
最大值
指定类别的最大值,即雷达图表的终点。如果值大于最大值,则系列线将显示在图表外。
标签
此列在
通用
选项卡上为只读。请在
系列
选项卡上配置标签。
系列
类别
、
最小值
和
最大值
这些列在
系列
选项卡上为只读。请在
通用
选项卡上对其进行配置。
标签
为每个类别指定标签或常量值。可以单击浏览按钮以打开标签浏览器浏览标签。
系列名称
指定将在图表上显示为图例的系列名称。要显示或隐藏图例,请在
外观
选项卡上对其进行配置。
线条和标记
指定图表上系列线条和标记的外观。
线条颜色
指定系列线条及其标记的颜色。
填充颜色
指定填充区域的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal