雷达图表 -“外观”选项卡

使用该选项卡可以配置图表背景、雷达形状、雷达外观、数据点的小数位和刷新率。下面显示了该选项卡中的选项。
小贴士:
选择对话框右侧的
预览
可查看所配置的雷达图表。
选择
设置为默认值
可为要创建的雷达图表保留当前配置。
选项
描述
字体设置
配置类别、图例和数据标签的样式和颜色。
雷达形状
指定图表的形状。
图表背景
指定图表的颜色。
网格线
指定网格线的外观和颜色。
条带颜色
指定图表的条带颜色。
显示图例
指定是否在图表上显示图例及其位置。
小贴士:
请确保对象的大小足以显示整个图例。
小数位
指定图表上数据的小数位。
刷新率
指定图表刷新其数据的频率(以秒为单位)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal