“多态型按钮属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。默认样式是“线条”。
如果对象形状是圆角矩形、圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
在“状态”选项卡中指定背景色(黑色)。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆角矩形、圆形或椭圆,则应用程序会通过相对于对象的边界框进行测量比较来应用大小和位置等属性。
提示
:按住
Ctrl
的同时拖动形状的角以形成正方形按钮。
角半径
仅当形状为圆角矩形时可用。指定希望角有多圆。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
在“状态”选项卡中指定背景色和边框颜色。
突出显示颜色
此字段显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。
对于按钮对象,按钮边框(如有)会在操作员在运行时按下按钮时变为突出显示的颜色。
下表显示了
常规
选项卡中
状态设置
下的选项。
选项
描述
状态数
选择对象的状态数。
下一个状态依据
选择按钮改变状态的方式:
当前状态
- 应用将按钮从当前状态切换到下一个状态并写出下一个状态值。
Value
- 应用程序读取值连接的值,如果该值与其中一个按钮状态值匹配,则将按钮更改为下一状态,并写出下一状态值。如果希望按钮基于值连接的外部更改状态,则选择该选项。
如果值与其中一个按钮的状态值不匹配,则应用程序会将按钮更改为状态 0 并写出状态 0 的值。当按钮处于其最后配置的状态时,按下该按钮将使其更改为状态 0,并写出状态 0 的值。
下表显示了
常规
选项卡中
触按边界
下的选项。
选项
描述
触按边界
可在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
水平边界
键入水平触按边界的像素数。水平边界为按钮的左右边缘。
垂直边界
键入垂直触按边界的像素数。垂直边界沿按钮的上下边缘。
下表显示了
常规
选项卡中
其他
下的选项。
选项
描述
声音
要使内部蜂鸣器在按下对象时发声,请选中此复选框。如果运行工程的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下对象时不会触发蜂鸣声。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal