配置多态型按钮的常规属性

设置了
常规
选项卡中的选项后,单击
状态
选项卡可指定按钮在运行时在每个状态下的外观。
要配置多态型按钮的常规属性:
  1. 在
    多态型按钮属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,可根据需要指定以下属性:
    • 常规外观
    • 状态数
    • 按钮更改状态的方式
    • 触按边界
    • 音频(按钮是否在运行时发出提示音)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal