在关联计算机上安装证书

要与数据库建立加密连接,请在将证书分配给 SQL Server 计算机后,将关联计算机设置为信任证书的根颁发机构:
  • 报警和事件服务器
  • HMI 服务器
在关联计算机上安装证书
  1. 添加管理单元。
    1. 在
      开始
      菜单中,选择
      运行
      ,在
      打开
      框中输入
      MMC
      ,然后选择
      确定
      。
    2. 在 Microsoft 管理控制台中,选择
      文件 > 添加/删除管理单元
      。
    3. 在
      添加或删除管理单元
      对话框中,选择
      证书
      ,然后选择
      添加
      。
    4. 在
      证书管理单元
      对话框中,选择
      计算机帐户
      ,然后选择
      下一步
      。
    5. 在
      选择计算机
      对话框中,使
      本地计算机
      保持选中状态(默认),然后选择
      完成
      。
    6. 在
      添加或删除管理单元
      对话框中,选择
      确定
      。
  2. 导入证书。
    1. 在 Microsoft 管理控制台中,展开
      证书 > 受信任的根证书颁发机构
      ,右键单击
      证书
      ,然后选择
      所有任务 > 导入
      。
    2. 在“证书导入向导”中,指定证书文件的完整路径,然后选择
      下一步
      。
    3. 输入密码,然后选择
      下一步
      。
    4. 将证书商店指定为
      受信任的根证书颁发机构
      ,然后选择
      下一步
      。
    5. 选择
      完成
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal