为属性分配表达式

可以为某些图形对象的某些属性分配表达式。运行时,表达式值的更改将反映在属性的更改上。例如,如果属性用于制作对象动画,则对表达式值的更改在运行时将反映在对象的外观或行为中。
要为属性分配表达式:
  1. 在
    连接
    选项卡的
    表达式
    列中,单击浏览按钮
    (...)
    打开
    表达式编辑器
    。
  2. 在
    表达式编辑器
    对话框中,创建一个将为该属性提供值的表达式。
  3. 单击
    确定
    。
  4. 单击网格中的其他单元格,然后单击
    属性
    选项卡或关闭
    属性面板
    时,将保存标签分配。
    小贴士:
    每个属性只能分配一个标签。
    如果属性的
    表达式
    列不包含省略号 (...),则表示该属性不能连接到该类型的条目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal