“连接”选项卡

如何打开“连接”选项卡?
在
图形
编辑器中,执行以下操作之一:
  • 在画面中,单击一个对象。在
    属性面板
    中,单击
    连接
    选项卡。
  • 在可使用连接的图形对象的
    属性
    对话框中,单击
    连接
    选项卡。
连接
选项卡显示可连接标签或表达式的选定对象的所有可用属性。它不显示不可绑定的、只读属性,或图形编辑器提供的扩展属性。如果在画面中选择多个对象,则
连接
选项卡不会显示任何内容。
可以为网格中的属性分配一个标签或指定一个表达式。网格下方的框会显示当前选定的属性的名称、类型和描述。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal