设置对象键动画

“编辑”菜单上的“对象键”选项可用于定义对象的控制键。还可以为对象分配索引编号,指定运行时选中的对象周围是否突出显示,也可为对象指定当前 [标签]。
要定义对象键:
  1. 右键单击选中对象,打开对象的上下文菜单。
  2. 从上下文菜单中选择“对象键”。
  3. 在“对象键”窗口中单击“添加”按钮。
  4. 在“添加键”窗口中指定一个键以及一个或多个修饰符(如果要使用),然后单击“确定”。
  5. 在“对象键”窗口中,为键指定标记以及按下、重复和/或释放操作。单击浏览按钮 (...) 打开“命令”向导并使用其构建键操作的命令字符串。
  6. 可为对象指定索引编号和当前标签,还可打开或关闭焦点突出显示。这些属性与对象相关联,而不与对象键相关联。
要查看为对象定义的对象键:
  • 右键单击对象打开其上下文菜单,然后从中选择“对象键”。
    为对象定义的所有键都显示在“对象键”对话框的“键”框中。突出显示键时,会显示其标记和操作。
    小贴士:
    要在运行时查看对象列表和对象画面键,将箭头光标放到对象上,然后按鼠标左键。
    通常,重复操作应该是更改标签值的命令。要求用户输入或者需要很长时间来执行的操作可能导致意外结果。
    如果希望键操作执行诸如调用宏之类的任务,则应使用按下或释放操作。
    要从列表删除对象键,请突出显示该对象,然后单击“移除”。
    要删除为对象定义的所有对象键,单击“全部移除”按钮,然后单击“是”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal