关于对象键

对象键是与图形对象相关联的键或键序列,其一般操作已通过分配 命令 或宏被重新定义。可分别分配为按下、重复和释放操作。要查看可重定义为对象键的键列表,在
添加键
对话框中单击“键”输入框旁的向下箭头。
小贴士:
如果为键或键序列定义了多个操作,例如,为其分配了一个对象键操作和一个画面键操作,则对象键优先。这意味着将执行对象键操作,但不执行画面键操作。
对象键始终优先于 FactoryTalk View 保留键。
在
测试显示
模式中,命令行参数不可用。
最多可将 100 个对象键附加到一个对象,具有此类附件的每个图形画面最多有 100 个对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal