“添加键”或“修改键”对话框

如何打开“添加键”或“修改键”对话框
在
对象键
对话框中,单击
添加
以打开
添加键
对话框,或选择某个键并单击
修改
以打开
修改键
对话框。
可在“添加键”对话框中添加对象键或画面键。还可在“修改键”对话框中修改现有对象键或画面键。
下表显示了
添加键
或
修改键
对话框中的选项。
选项
描述
键
单击向下箭头以显示可用的键列表,然后选择要附加到对象或画面的键。
限定符
选中
Control
或
Shift
复选框或同时选中这两个复选框,以便使用键限定符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal