“对象键”对话框中的选项

下表显示了
对象键
对话框中的选项。
选项
描述
选择键
此框列出之前已定义的对象键。
标签
键入将在“对象键”菜单中显示的标记。如果留空,则仅显示键。
按下操作
当按下键或键序列时,将执行按下操作。键入将执行您所需操作的宏或命令。要指定多个命令,请用分号将命令隔开。
重复操作
当按下并按住键或键序列时,将多次执行重复操作。该操作以在 Windows 控制面板中指定的速率重复执行。
释放操作
当按下并释放键或键序列时,将执行释放操作。键入将执行您所需操作的宏或命令。
Tab 键索引
索引编号决定运行时 Tab 键在画面中的对象之间移动输入焦点的顺序。图形编辑器为可接收输入的每个交互式对象(例如,为其分配对象的输入框和对象)提供一个索引编号。首次运行画面时,索引编号为 1 的对象始终具有输入焦点。
要更改对象的索引编号,请键入新编号。更改一个对象的索引时,其他对象的索引也会更改,以便没有两个对象具有相同的索引,且使编号没有间断。
当对象拥有焦点时突出显示
如果选中此复选框,则运行时若对象具有输入焦点,其周围会突出显示。要更改对象键的突出显示颜色,在“编辑”菜单上选择“显示设置”。
当前 [标签]
可为每个对象指定一个标签或字符串作为当前 [标签]。执行此操作时,可创建一个对象特定命令。如果在运行时选中对象,本框中的内容将替换 FactoryTalk View 命令中的 [标签] 变量。当选中其他对象时,当前 [标签] 会发生变化。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal