PromptsList 控件

PromptsList
控件显示等待确认的提示和指令列表,以及与等待签核的批处理相关的电子签名列表。
提示报警操作员发出信息请求。在操作员提供所请求的信息之前,控件配方无法完成执行。在用户提供信息、停止或中止控件配方之前,未决的信息请求将保持未确认状态。信息请求包括提示、手动指令和签名。
  • 提示报警操作员请求参数值、单元绑定和物料绑定。
  • 指令是手动指令相位的各个步长。执行批处理时,将显示每个活动步长的指令或指令集。指令按照在主配方中指定的顺序执行。
  • 签名是需要用户权限和可选注释的签核请求。根据控件配方生成签名时,通过完成关联的签核来确认签名。签名中请求的用户信息由签名模板确定。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal