FullView 控件

FullView
控件显示整个
FactoryTalk Batch View
站点,以便操作员可以使用
FactoryTalk View SE
画面客户端中的单个 HMI 控件与该站点进行交互。
FullView
控件用于创建、查看和控制控件配方、确认提示和签名、查看设备相位和诊断信息以及查看配置文件信息。
FullView
控件与单独查看
BatchesList
控件或
PromptsList
控件有一些差异。在
FullView
控件中:
  • 显示
    FactoryTalk Batch View
    导航栏而非诊断栏。
  • 没有 BaseFilter 属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal