备份参数文件

从命令行运行 HMI 服务器备份与还原工具时可使用参数文件。参数文件是一个纯文本文件。
文件内容与结构
[HMIServerParameters] HMIServerName=C:\Documents and Settings\All Users\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\Waste Water Project \Waste Water Project.sed DestinationPath=C:\Saved Projects ShowOverwriteWarning=N ExcludeDatalog=Y
其中:
  • [HMIServerParameters]
    表示一个必填的章节标题。
  • HMIServerName
    是一个关键字,其值可指定 HMI 服务器的路径和名称,例如,HMIServerName = C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects\Waste Water Project\Waste Water Project.sed。*.sed 文件的完整路径必须全部在一整行中输入。参数前后不需要使用引号。
  • DestinationPath
    是一个关键字,其值仅指定保存 HMI 工程的目标文件夹。不需要提供具有相同名称的空白工程文件夹。路径必须全部在一整行中输入(例如,C:\Saved Projects)。
  • ShowOverWriteWarning
    是一个关键字,其值指定在您尝试覆盖具有相同名称的现有备份文件时是否发出警告。
    Y
    值表示显示警告对话框。
    N
    值则表示禁用警告对话框。
  • ExcludeDataLog
    是一个关键字,其值指定是否在备份文件中包含与 HMI 服务器关联的数据记录文件集。
    Y
    值表示不包括数据记录文件集,
    N
    值或缺少值则表示包括数据记录文件集。请仅在需要时包括数据记录文件集,因为这些文件集会增加备份文件大小和完成备份所需的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal