还原参数文件

从命令行运行 HMI 服务器备份与还原工具时可使用参数文件。参数文件是一个纯文本文件。
文件内容与结构
[RestoreHMIServerParameters] SourceHMIServerpathName=C:\Saved Projects\Waste Water Project \Waste Water Project.sed DestinationHMIServer=WasteWaterProject ShowOverwriteWarning=Y
其中:
  • [RestoreHMIServerParameters]
    表示必填的章节标题。
  • SourceHMIServerpathName
    是一个关键字,其值指定您要还原的 .sed 备份文件的完整路径。路径必须全部在一整行中输入。参数前后不需要使用引号。
  • DestinationHMIServer
    是一个关键字,其值指定 HMI 工程文件夹的完整路径以及用于加载 HMI 服务器的 .sed 文件。例如,C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects\Waste Water Project\Waste Water Project.sed。路径必须全部在一整行中输入,且参数前后不需要使用引号。
  • ShowOverWriteWarning
    是一个关键字,其值指定在您尝试覆盖具有相同名称的现有备份文件时是否发出警告。
    Y
    值表示显示警告对话框;
    N
    值则表示禁用警告对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal