FactoryTalk View SE 网站设置工具

如何打开
FactoryTalk View SE
网站设置工具?
选择
开始 > Rockwell Software > FactoryTalk View SE 网站设置
。
FactoryTalk View SE
(网络分布式)安装 IIS (Internet Information Services) 以在 HMI 服务器和客户端计算机之间传输信息。安装
FactoryTalk View SE
时,其将在 HMI 服务器计算机上创建一个默认网站。
如果应用程序所需的安全性等级高于默认网站提供的等级,可使用
FactoryTalk View SE
网站设置工具进行以下操作:
  • 在默认网站上启用 HTTPS 协议。
  • 在 HMI 服务器计算机上创建一个自定义网站,使用专用 TCP 端口号 (49280) 而非默认端口号 (80)。
如果启用了二者之一,建议禁用另一个。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal