复位端口号

默认情况下,自定义网站使用端口号 49280,而 HTTPS 协议使用端口号 443。如果端口 49280 或 443 不适用于您的系统(例如用于其他用途),复位端口号。
若要复位端口号,需要在 FactoryTalk Admin Console 中配置 Internet 信息服务和 FactoryTalk View SE 策略。
在一台 HMI 服务器计算机上更改端口号不会波及整个 Directory。如果在此更改端口号,请确保在每台 HMI 服务器计算机上都将其改为相同号码。
要复位端口号
  1. 在各个 HMI 服务器计算机上,选择
    开始 > Windows 系统 > 控制面板 > 管理工具 > Internet 信息服务 (IIS) 管理器 > 站点
    。
  2. 右键单击要更改的网站并选择
    编辑绑定
    。
  3. 在
    站点绑定
    对话框中,选中某行,然后选择
    编辑
    。
  4. 在
    端口
    文本框中键入端口号,然后单击
    确定
    。
  5. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View SE 中,选择
    系统 > 策略 > 产品策略 > FactoryTalk View SE
    ,然后双击
    自定义网站
    或
    HTTPS 协议
    。
  6. 在
    端口号
    文本框中,键入与步骤 3 中相同的端口号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal