设置并启用自定义网站

FactoryTalk View SE
网站设置工具可用于在连接到 FactoryTalk Directory 的每个 HMI 服务器计算机上创建使用专用 TCP 端口号的自定义网站。
小贴士:
5.00 (CPR 9) 之前的 FactoryTalk 版本无法使用此功能。
在所有 HMI 服务器上创建自定义网站后,启用 FactoryTalk Directory 即可使用与目录相连的所有自定义网站。可使用任意一台具有 FactoryTalk Directory 访问权限的计算机完成该操作,并且只需要完成一次。启用自定义网站后,以下与 FactoryTalk Directory 相连的客户端可以访问自定义网站:
  • FactoryTalk View Studio
    for SE(网络)
  • FactoryTalk View SE
    服务器(冗余服务器对)
  • FactoryTalk View SE
    Client
  • FactoryTalk View SE
    Administration Console
要在
FactoryTalk View SE
中打开图形画面或其他 HMI 工程组件,Microsoft IIS 和
FactoryTalk View
默认网站或自定义网站必须处于运行状态。如果创建了
FactoryTalk View
SE 自定义网站并将其禁用,则无法在
FactoryTalk View
SE 中打开图形画面或其他 HMI 工程组件,直至启用该自定义网站或默认网站为止。
如果网络分布式应用程序包含多个 HMI 服务器,则网络中的所有服务器都必须在支持的操作系统上运行。
如果启用了自定义网站,则还原 FactoryTalk Directory 或还原应用程序及
系统
文件夹时将覆盖此设置。还原 FactoryTalk Directory 或“系统”文件夹之后,必须再次启用自定义网站。
要设置并启用自定义网站
  1. 在连接到 FactoryTalk Directory 的 HMI 服务器计算机上,打开
    FactoryTalk View
    SE 网站设置工具,然后在
    自定义网站
    中单击
    创建网站
    。
  2. 在连接到该 FactoryTalk Directory 的每台 HMI 服务器计算机上重复步骤 1。
  3. 通过连接到 FactoryTalk Directory 的任何计算机,在
    自定义网站
    中单击
    启用
    。
    小贴士:
    还可以通过
    自定义网站属性
    对话框启用或禁用自定义网站,位于
    System\Policies\Product Policies\FactoryTalk View SE\Custom Website
    。
  4. 如果启用了 Windows 防火墙,可在计算机上手动打开新端口 49280。有关如何打开端口的说明,请参见 Windows 帮助。
  5. 重新启动连接到该 FactoryTalk Directory 的所有计算机。
    小贴士:
    要禁用自定义网站,也需要在单击
    禁用
    后重新启动连接到该 FactoryTalk Directory 的所有计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal