所需安全设置

运行该工具需要以下 FactoryTalk 安全策略权限:
系统\策略\产品策略\FactoryTalk View Se\功能安全\类别\配置 FTView SE 网站
要打开
配置可保护操作
对话框以添加或移除对用户和组的访问权限,请双击
功能安全
标题,然后单击
配置安全
设置右侧的浏览按钮 (...)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal