还原存档

可以还原单个 HMI 服务器、应用程序,或同时还原应用程序和
FactoryTalk Directory
。当还原包含冗余服务器的存档时,可以同时还原主服务器和辅助服务器。还可以更换另一台服务器机器上的内容,前提是该内容包含在 FactoryTalk Directory 中。
小贴士:
在还原应用程序之前,确保目标应用程序已关闭且未在使用。如果查看存档中的记录文件,则结尾处的某些记录信息可能会丢失。
如果使用旧版 .apa 存档,步骤可能会有所不同。
自 FactoryTalk View SE 版本 14.00 起,ODBC 数据库的数据记录配置与特定的 FactoryTalk Directory 绑定。因此,当导入数据记录 MDF 文件或还原其他 FactoryTalk Directory 中带有数据记录的 HMI 服务器时,必须在数据记录模型编辑器的
设置
选项卡中输入用户名和密码才能连接到 ODBC 数据库。
要还原存档
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    应用程序管理器中,选择应用程序类型,并单击
    还原存档
    选项卡。
  2. 在
    选择存档
    区域中,选择一个存档。
  3. 如果存档已加密,请输入正确的密码,然后单击
    提交
    。
  4. 在
    查看和自定义
    区域中,指定以下字段:
    • 还原范围
      ,用于指定要还原的内容。
    • 主服务器
      ,用于指定主服务器。
    • 辅助服务器
      ,用于指定辅助服务器。如果未设置冗余,则该字段不可用。
  5. 在
    完成并开始还原
    区域中,输入其他名称以在需要时用新名称还原应用程序。
  6. 单击
    还原
    。
    小贴士:
    还原完成后,需要:
    • 将数据服务器快捷方式重新链接至正确的数据源。
    • 如果已在存档中设置 OPC 数据服务器,请手动还原 OPC 数据服务器中的驱动程序配置。
    • 手动还原历史数据库,如 FactoryTalk Historian SE 服务器、ODBC 数据库、DataLogPro InfluxDB、报警和事件历史记录数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal