创建备份

FactoryTalk View SE
应用程序管理器可以备份应用程序的所有内容,但 ODBC 数据库或 DataLogPro、历史报警和事件记录数据库以及
FactoryTalk Historian SE
历史数据记录中的历史数据记录内容除外。存档以 .apb 扩展名保存。
小贴士:
如果已在应用程序中进行了设置,则需要手动备份 OPC 服务器、ODBC 数据库、DataLogPro 历史记录、报警和事件历史数据库或
FactoryTalk Historian SE
服务器的驱动程序配置。
要创建备份
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    应用程序管理器中,选择应用程序类型,然后单击
    创建备份
    选项卡。
  2. 在
    选择应用程序
    区域,选择一个应用程序。
  3. 在
    查看和自定义
    区域,根据需要指定以下字段:
    • 主机
      (如果启用了 HMI 服务器冗余)。选择要包含在存档中的主服务器或辅助服务器。
    • 数据记录
      ,用于备份 HMI 服务器的数据记录。
      小贴士:
      只能备份存储在默认路径中的内部数据记录文件集。否则,需要手动备份历史数据记录文件。
    • 加密备份
      ,用于加密文件内容。
      小贴士:
      如果选择加密备份,请记住密码。如果密码不正确,将无法还原存档。
      避免在密码中使用斜杠符号(/),因为在使用命令进行还原操作时,该符号不受支持。
  4. 在
    完成并开始备份
    区域,根据需要指定以下字段:
    • 存档名称
      ,使用其他名称保存存档。
    • 目标文件夹
      ,在其他文件夹下保存存档。默认文件夹是 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Archives。
  5. 单击
    备份
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal