还原范围

下表显示了还原操作期间的范围选项。
范围选项
描述
仅还原 HMI 工程文件
仅从存档中还原 HMI 服务器。
还原应用程序
还原整个应用程序,包括 HMI 服务器、FactoryTalk Alarms and Events 服务器和数据服务器配置。
还原应用程序和 FactoryTalk Directory
还原应用程序以及整个 FactoryTalk Directory。
还原应用程序, FactoryTalk Directory 和安全标识符
还原整个应用程序以及整个 FactoryTalk Directory 及其逻辑安全标识符。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal