使用命令行

使用命令行备份或还原
FactoryTalk View SE
应用程序,而无需打开 FactoryTalk View SE 应用程序管理器。还可以使用命令行帮助您在网络分布式环境中快速部署应用程序。
小贴士:
对于备份命令,命令行中不支持使用引号 (" ")。确保在使用备份命令时启用单次登录。
要使用命令行
  1. 选择
    开始 > Windows 系统 >
    命令提示符
    。
  2. 按照以下语法键入命令。
    FactoryTalk View SE 应用程序管理器 (DistributedApplicationManager.exe) 位于 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise。
    • 对于备份命令:
      DistributedApplicationManager.exe /N applicationname /P archivename [/E password] [/T L|S|D] [/L ALL] [/?]
    • 对于还原命令:
      DistributedApplicationManager.exe /R /F JSONfilename [/E password] [/U username] [/PW password] [/AU archiveusername] [/APW archivepassword] [/?]
      小贴士: 要使用还原命令,必须首先创建一个 JSON 文件,其中包含所有配置,例如还原类型、存档文件、应用程序名称等。其中包含一个 JSON 示例,您可以根据需要对其进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal