关于设备数据源

以设备作为其数据源的标签通过 RSLinx 从
FactoryTalk View
外部的源(即可编程控制器)接收其数据,或者从第三方 OPC 服务器或另一 Windows 程序(通过 OPC 服务器)接收其数据。
定义标签时,可在可编程控制器的数据表或 OPC 项中指定值的地址。系统接着扫描该位置,并将值存入数值表中,使其能够供系统的其他部分使用。
要将设备设置为数据源
  1. 在
    标签数据库
    编辑器表格中的
    数据源
    下,选择
    设备
    。
  2. 键入地址或单击
    地址
    框旁的
    浏览
    按钮 (...),打开
    标签浏览器
    并选择一个标签地址。
选项
  • Address
    这是可编程控制器或与该标签关联的 OPC 项中的物理地址。对于非 OPC 标签,地址语法取决于可编程控制器的寻址约定。最大长度为 255 个字符。
    重要提示:
    请不要将模拟量 HMI 标签指向布尔设备标签,也不要将开关量 HMI 标签指向非布尔设备标签。
小贴士:
SLC 数据表中包含在 SLC 控制器中引用的地址至关重要。引用无效的 SLC 地址将导致有效地址失效。
不要在标签地址中使用前导符零。
FactoryTalk Linx
会将开头的零解析为表示八进制数字。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal