关于控制器标签扩展属性

从版本 21 开始,Logix 控制器支持可在
Studio 5000 Logix Designer®
配置的扩展标签属性。
从
FactoryTalk View
版本 9.00.00 开始,可在引用控制器标签类型的情况下使用以下扩展标签属性:
  • .@Description
    :标签描述
  • .@EngineeringUnit
    :物理数量测量系统
  • .@Min
    :测量的非布尔型标签的最小数字值
  • .@Max
    :测量的非布尔型标签的最大数字值
  • .@State0
    :标签的 False 布尔状态
  • .@State1
    :标签的 True 布尔状态
从
Logix Designer
版本 33 和
FactoryTalk Linx
版本 6.20.00 开始,还可以使用下列扩展标签属性:
  • .@Library
    :将指令与画面库相关联以进行面板调用。
  • .@Instruction
    :关联指令名称以进行面板调用。
  • .@Label
    :出现在图形 HMI 符号上的标记。
  • .@Area
    :HMI 中基于区域的安全的区域名称。
  • .@URL
    :用于访问 HMI 中帮助内容的统一资源定位符 (URL)。
  • .@Navigation
    :用于访问其他信息源的路径。例如,文档链接或网站。
  • .@Name:
    用于在客户端应用程序中定义标签名称的文本字符串,包含 0 到 512 个字符。
  • .@Quality
    :遵循
    OPC
    DA 标准的字符串,用于指示标签状态。下表列出了质量代码及其含义:
    Value
    描述
    0
    差
    4
    质量差 - 服务器配置错误
    8
    质量差 - 未连接
    12
    质量差 - 设备故障
    16
    质量差 - 传感器故障
    20
    质量差 - 最后一个传递的已知值
    24
    质量差 - 常见故障
    28
    质量差 - 停止服务
    64
    不确定
    68
    不确定 - 最后一个可用值
    80
    不确定 - 传感器不精确
    84
    不确定 - 超出工程单位
    88
    不确定 - 来自多个源的值
    192
    好
    216
    好 - 本地覆盖,强制值
    例如,要获得质量值
    [New_shortcut]Tag1.@Quality
    ,还需将基本标签
    [New_shortcut]Tag1
    添加到客户端应用程序。
  • .@Timestamp
    :遵循年/月/日/时/分/秒格式的字符串,用于定义
    FactoryTalk Linx
    数据服务器将数据轮询到客户端的时间。
  • .@Scope:
    定义标签的控制器和程序范围的字符串。
要读取数值,请使用
TagName.@ExtendedProperty
格式,其中,
TagName
是控制器标签,
ExtendedProperty
是扩展标签属性,例如
[Shortcut]SodaCIPTanks.Water.Value.@Min
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal