趋势图表中缺少网格线

问题
趋势图表没有显示水平或垂直网格线。
原因
有多个配置选项控制网格线的显示。在
“Y 轴”选项卡上设置水平网格线的选项。在“X 轴”选项卡上设置垂直网格线的选项。
可能的解决方案
在
Y 轴
和
X 轴
选项卡上,确认:
  • 显示网格线
    复选框被选中。
  • 网格线的数量被设置为大于零的一个数字。
  • 网格的颜色与图表的背景颜色不同。在“显示”选项卡上配置图表的背景颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal