“趋势对象属性”对话框“X 轴”选项卡中的选项

下表显示
趋势对象属性
对话框
X 轴
选项卡的各个选项。
选项
描述
开始日期和开始时间
这两个选项共同确定图表左边缘上的开始日期和开始时间。当图表随着新数据滚动时,在指定的时间跨度上它将以最新的数据更新。开始日期和开始时间仅会用作图表上的起点。开始日期必须介于 1/1/1992 和 12/31/2037 之间。
要从日历中选择日期,请单击
开始日期
框旁边的
向下箭头
。
要选择时间,请单击
开始时间
框旁边的
向上
或
向下
箭头。
如果允许滚动,则会禁用
开始日期
和
开始时间
。要启用
开始日期
和
开始时间
,请清除
显示
选项卡上的
允许滚动
复选框。
时间跨度
键入时间,然后单击时间单位以指定趋势图表在运行时显示的数据量。对于标准线条图表,时间跨度将控制图表的水平标尺。
对于 XY 图,在
笔
选项卡上配置的所选笔的
最小
和
最大
属性控制水平标尺,时间跨度控制所绘制的数据点的数量。
当通过
X 轴
选项卡配置时,时间跨度没有一个特定的极限。唯一的限制是,在不滚动时,时间跨度不能大到开始日期加上时间跨度晚于 12/31/2037。同时,在滚动时,当前日期减去时间跨度不能早于 1/1/1992。
显示刻度
指定图表底部是否显示 x 轴标记。
对于标准线条图表,标记显示开始时间和结束时间。对于 XY 图,标记显示选为 X 轴的笔的最小值和最大值范围。如果空间允许,还会显示中间值。
显示网格线
选择此复选框可在图表上显示垂直网格线。
网格线
指定图表上显示多少条垂直网格线。
可用值为 0-30。
副网格线
指定图表上显示多少条垂直副网格线。这些线条在主网格线间显示且不显示轴值。
可用值为 0-10。
网格颜色
指定垂直网格线的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal