“趋势对象属性”对话框“Y 轴”选项卡中的选项

下表显示
趋势对象属性
对话框
Y 轴
选项卡的各个选项。
选项
描述
自动(根据实际数据决定最佳大小)
如果选择此选项,可使用最低的数据读数作为最小值,最高的数据读数作为最大值。随着趋势获取新的数据,y 轴可能会重新缩放以适合新数据。
预设(使用“笔”选项卡的最小值/最大值设置)
选择此选项可显示最低和最高的最小和最大标签值(在
笔
选项卡上配置)作为 y 轴的标尺。图表获取新数据的同时,Y 轴不会重新缩放。使用哪些笔标签取决于
Y 轴
选项卡上指定的
刻度选项
。
自定义
选择此选项可指定作为 Y 轴标尺的最小和最大值。
最小值
和
最大值
  • 实际最小值/最大值
    - 选择此选项可指定一个不变的值作为 Y 轴标尺上的实际最大值或最小值。
  • 由标签控制
    如果标签或表达式将作为 y 轴刻度尺上的最小和/或最大值,则单击该选项。如果在
    连接
    选项卡上分配了
    最小值
    或
    最大值
    标签或表达式,此处会显示标签名称。
独立图形
选择此复选框以将每支笔放在图表的单独区带中。清除此复选框可允许笔重叠。
在独立图形中,不对 Y 轴显示主网格线和副网格线。相反,每个区带上方都会出现一条水平线。
  • 独立百分比 -
    指定使用独立图形时区带之间的距离。可用范围为图表高度的 0%-10%。
显示刻度
选中该框可在图表的左边显示 y 轴标记。
为了提供精确的数据,驱势对象将数字显示为十进制,即使在
显示
选项卡上选择
八进制或十六进制
作为图表基数。
  • 小数位 -
    控制 Y 轴图例上包含的小数位。可用值为 0-8。
    如果将小数位数设置为任何非零值,则无法将数字精确地转换为八进制或十六进制。
显示网格线
选择此复选框可在图表上显示水平网格线。如果选择
独立图形
,则会禁用该项。
  • 网格线 -
    指定显示多少条线。可用值为 0-30。
  • 副网格线 -
    指定是否在图表上显示副水平网格线,以及要显示多少线条。这些线条在主网格线间显示且不显示轴值。可用值为 0-10。
  • 网格颜色 -
    指定水平网格线的颜色。如果选择了
    独立图形
    ,该颜色会用于区带间的水平线条。
刻度选项
指定具有不同最小和最大范围的多支笔如何在图表上标定。
所有笔使用同一刻度
以相同刻度显示所有笔。最小刻度值是所有笔的最低最小值。最大刻度值是所有笔的最高最大值。
每个笔使用独立刻度
使用笔的最小值和最大值作为范围,独立缩放每支笔。只有一支笔的范围用于垂直轴上的标记,这可能会误导其他笔使用不同的范围。
要允许操作员查看每支笔的垂直轴标记,请创建一个
下一支笔
按钮。当操作员按下按钮时,垂直轴会变为使用新笔的范围。标记的颜色将变为所选笔的颜色。
使用笔显示刻度
根据为指定笔配置的最小值和最大值,或根据最适合笔的实际数据的值,对图表上的所有笔使用相同的刻度。选择要使用的笔。
如果选择了
预设(使用“笔”选项卡中的最小/最大设置)
选项,请在
笔
选项卡上配置最小值和最大值。
按百分比显示刻度
将 Y 轴值显示为最小和最大范围的百分比。y 轴标记显示 0 到 100% 的百分比范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal