“趋势对象属性”对话框“显示”选项卡中的选项

下表显示
趋势对象属性
对话框
显示
选项卡的各个选项。
选项
描述
时间格式
指定趋势显示的时间格式。该设置影响趋势对象中的每个时间显示。
可用选项为:
  • 12 小时 (AM/PM)
  • 24 小时
  • 使用系统时间设置
如果选择了系统时间格式,则会使用在
Windows 控制面板
的
区域选项
中指定的格式。
图表基数
指定用于在图表上显示数值的数基。可用选项为:
  • 小数点
  • 十六进制
  • 八进制
如果选择了 XY 图,则该设置会影响 y 轴和 x 轴上的数值。如果
Y 轴
选项卡上的小数位被设置为 0 以外的值,则该值会覆盖所选基数并将数值显示为十进制数。
数据点连接
指定图表上的数据点是否以线条相连。
可用选项为:
  • 连接点。
    显示用线条连接的数据点。
  • 显示断开连接。
    在数据间断的起始位置与结束位置之间绘图线条是断开的。数据间断表明出现通信错误或模型的数据记录中断。
  • 只显示记号。
    为每个数据点显示一个记号。线条没有连接数据点,因此图表只显示那些分配有标志的笔。任何没有指定记号的笔都不会显示在图表上。
显示毫秒
如果在
常规
选项卡中选择标准图表样式,则选择此复选框将毫秒包含到在位于图表底部的 x 轴图例中显示的时间戳中。
显示笔图标
指定笔图标是否显示在图表右边。
笔图标指示每支笔的最后读取值。即使图表未滚动,笔图标也会移动以显示当前值,因此,某些笔图标可能不会显示在线条末端。
背景色
此框显示图表的背景颜色。单击可选择其他颜色。
使用渐变样式
选中此复选框可以渐变色显示背景。
选中此复选框后,单击颜色方框会出现
渐变填充
对话框。
文本颜色
指定图表上下方标记文本的颜色。
除非在
Y 轴
选项卡上选中
每个笔使用独立刻度
,否则垂直轴上的标记将使用第一支笔的颜色。这种情况下,标记的颜色将与在垂直轴上当前显示了范围的笔匹配。
如果在
Y 轴
选项卡上选中
独立图形
,则每支笔将在图表的不同部分以各自颜色标记显示。
字体
单击此按钮打开
字体
对话框,并指定用于运行时图表显示的类型样式。
允许滚动
选择此复选框以在运行时用新数据连续更新趋势图表。如果选中此复选框,
开始日期
和
开始时间
属性不可用。可用的
滚动模式
选项为:
  • 连续滚动
    。对于每个新的数据读数,趋势图表从右向左滚动。
  • 半屏滚动
    。趋势图表每次滚动半屏。笔从图表的中间向右滚动。当笔到达屏幕右侧时,屏幕会向左滚动,笔从图表的中间继续开始滚动。
  • 全屏滚动
    。趋势图表每次滚动全屏。笔从左向右滚动,从屏幕的最左边开始。当笔到达屏幕右侧时,整个屏幕将滚动,然后笔将从左边开始再次滚动。
如果清除此复选框,则趋势图表将以新的数据填充,直到达到缓冲区大小中指定的极限。在那点之后,趋势图表将不用新数据更新,直到操作员使用
暂停笔
按钮手动切换滚动模式。
额外数据缓冲区
指定存储在图表显示区域外的数据点个数。操作员可通过手动滚动来查看这些数据点。缓冲区大小限制为 32,767 个数据点。当缓冲区已满时,会丢弃旧的数据。
要设置缓冲区大小,请指定为每支笔保留的额外点的数量。例如,如果一个趋势图表中有 10 支笔且每支笔的记录条数设置为 20 条,则该趋势图表会存储 200 个额外数据点
-
每 10 支笔 20 组数据点 -
位于显示区域外。缓冲区中保存的数据点越多,趋势滚动越快。但是,较大的缓冲区大小也需要更多的系统资源。如果发现运行时趋势性能变慢,请考虑减少保存在缓冲区中的数据点数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal