“下一支笔按钮属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
下一支笔按钮属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
边框样式
指定按钮的边框类型。可用选项为:
  • None
  • Raised
  • Inset
  • RaisedInset
  • Line
如果按钮形状为圆形或椭圆,则仅可选择
线条
或
无
。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
可用值为 1-32,767。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
指定按钮的图案。图案显示在按钮的表面。图案不会覆盖边框、标题或图像(如果有)。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
形状
设置按钮的形状。可用选项为:
  • 矩形
  • 圆
  • Ellipse
如果按钮形状为圆形或椭圆形,则按钮的触按区域仍为矩形,且宽度、高度和其他属性会应用于按钮的边界框。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
指定按钮的图案颜色。
突出显示颜色
此框显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。
当操作员在运行时按下按钮时,该对象的边框(如果存在)将变为突出显示的颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
触按边界
在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
水平边界
指定按钮左右边界内触按无效距离的像素值。
垂直边界
指定按钮上下边界内触按无效距离的像素值。
声音
指定在按下对象时内部蜂鸣器是否发声。如果运行应用程序的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下对象时不会触发蜂鸣声。
发送按下操作到
选择将按钮动作发送到任何当前拥有焦点的对象还是发送到关联到按钮的特定对象。
链接的对象
指定如果
发送按下动作到
选项为
连接对象
时,按钮按下将发送到的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal